This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9546A:VOH、(min)、VOL、(max)(用于 I2C)

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1407673/pca9546a-voh-min-vol-max-for-i2c

器件型号:PCA9546A

工具与软件:

请  VOH (min)、 VOL (max)(for I2C)、这在数据表中未找到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    μ I²C 使用开漏信号、因此芯片永远不会输出高电平信号。 高电平电压仅由上拉电阻器决定。

    VOL 指定为 IOL 的测试条件

    四个通道的连接是通过无源开关完成的。 开关上的压降取决于 RON 和流经开关的电流。