This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2E22:规格检查

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2E22, TUSB211A, TUSB2E11, TUSB2E221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1405258/tusb2e22-spec-check

器件型号:TUSB2E22
主题中讨论的其他器件: TUSB211ATUSB2E11

工具与软件:

你(们)好  

当前使用的是 TUSB2E22RZAR、电路板已返回该器件的输入是否可以连接到 USB2.0信号?

或者它只能连接到 eUSB 吗? 目前、集线器的 USB2.0用作输入、

但输出当前似乎没有信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    eUSB2中继器在开始运行之前必须通过 eUSB2接口进行配置、因此它需要连接一个 eUSB2器件和一个 USB 2.0器件才能正常运行。

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Nicholaus

    您可以帮助检查 TI 是否提供了 USB2.0单端口中继器解决方案吗? 需要 P2P TUSB2E22

    此外、是否可以通过设置将 TUSB2E22更改为 USB2.0?

    客户的设计是、USB2.0HUB 中的 USB2必须通过连接器+电缆、因此必须添加中继器。

    之前建议的 TUSB2E22RZAR 是无法使用 eUSB2-USB2、在官方网站上找到了 TUSB211A 请帮助评估

    它是否可以使用或有其他建议

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gareth:

    TUSB2E22不是 USB 2.0转接驱动器。  它是 eUSB2中继器。  它可被视为 eUSB2转 USB 2.0桥接器。  我们有一个 TUSB2E11 1端口 eUSB2中继器、但它不是 P2P、因为它只是一个端口。  我们还提供了新的 TUSB2E221双端口。

    TUSB2E211A 是一款 USB 2.0转接驱动器、有不同的用途。   您是否需要在 eUSB2和 USB 2.0之间进行 USB 2.0信号调节或转换?

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Nicholaus

    感谢您的建议、客户稍后将选择 TUSB211A 进行测试。