This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3232E-Q1:未使用引脚状态

Guru**** 2931770 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3232E-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1407672/trs3232e-q1-unused-pin-status

器件型号:TRS3232E-Q1

工具与软件:

尊敬的团队:  

我的客户希望其应用使用 TRS3232E-Q1。  

在数据表中、我们可以看到" 如果只需要一个驱动器、未使用的驱动器输入应连接至 VCC 或接地。"  

但未使用的输出 DOUT2、ROUT2会怎样呢? 我们需要将这些引脚连接至 VCC /接地还是悬空?  

下面是客户原理图。 请回顾一下、并告诉我您的意见。  

 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未使用的输出应保持断开。 (它们被驱动、因此不会浮动。)