Other Parts Discussed in Thread: TCA9535
工具与软件:
在 D902和 D911处、仅重复了2次损伤、不是随机的。
是否有二极管钳位内部 I/O 引脚?
我可以使用 TCA9535的内部结构吗?
您能否建议预防的解决方案? 
注释。 我们已经验证了 PCBA 工艺和 LED 芯片的性能是否良好。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
实际上、 当我们 在测试 FCT 时运行第一批 NPI 时 、就会发现这个问题、然后测试工程师尝试手动返工 LED、并使用万用表(二极管检查模式) 在板上进行测量、以确保它可以正常工作、但我们发现即使 LED 芯片在焊接之前正常、它也很短。 我们 在回流后再次尝试 PCBA、没有任何连接到 FCT 和未供电、使用万用表进行测量、得到相同的结果7 (共10块)、并且 在 D902和 D911的其他位置仅重复使用2个 I/O、始终 良好。
我们还没有检查 FCT 电路 、因为它很奇怪、即使未连接电源或 FCT 也会发生损坏。
仅供参考、我们是 PCBA MFG、 电路和 PCB 布局是从客户处设计的。 对回流焊和手动 ESD 均进行了控制。 LED 芯片存储良好,同一批用在其他 PCBA 上,没有任何问题。