This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Ethernet-SW:楼宇管理系统中基于以太网的总线拓扑指南

Guru**** 2579075 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1406780/ethernet-sw-guidance-on-ethernet-based-bus-topology-in-building-management-system

器件型号:以太网软件
主题中讨论的其他器件:DP83869DP83TD510E

工具与软件:

我们目前正处于一个新项目的设计阶段、我们计划利用具有总线拓扑的以太网来实现器件到器件的通信。

此系统适用于楼宇管理应用、包含用于负载开关、照明管理协议、能源监控和其他功能的继电器、以确保高效的楼宇管理。 该架构将涉及多个器件与主控制器进行通信、以太网作为此总线拓扑的介质。

随附的主要方框图供您查看。 我们恳请您提供专家意见、了解您是否有采用类似以太网总线拓扑的参考或应用。 此外、如 需获取有关在此拓扑中建立支持 effectivee2e.ti.com/.../Ethernet-Arch.pdf 通信协议的生态系统的指导、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:

    感谢您的提问。 今天、我将回顾并分享反馈。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:

    我有一些澄清问题:

    -是否需要总线拓扑? 我们的以太网 PHY 支持点对点连接、因此可能需要额外的交换机/控制器来实现相同的拓扑。

    -应用程序是否有速度或延迟要求?

    我已经看到 EtherCAT 系统中实现了类似的拓扑:

    如果此拓扑是可接受的、则建议参考此参考设计:

    https://www.ti.com/tool/TIDA-00299

    根据速度/延迟/电源要求、DP83822、DP83826、DP83867和 DP83869 PHY 可用于 EtherCAT。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

    感谢您发送编修。

    在 EtherCAT 中、还需要使用内部开关、它充当星型拓扑。

    我们要寻找的是、将有一根主干电缆、我们可以将终端设备直接连接到它。 希望大家已经浏览过之前分享的 PDF。   e2e.ti.com/.../1464.Ethernet-Arch.pdf

    如果总线拓扑无法实现、请使用以太网分享您对 PLC (电力线通信)的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:

    由于美国节假日、请在周二9月3日收到有关 PLC 资源的反馈。

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:

    遗憾的是、无法实现具有我们现有 PHY 的直接总线拓扑。

    请联系我们的营销联系人 Gen (Genevieve.Vansteeg@ti.com)、获取有关我们的路线图器件(可能支持此功能)的信息。

    关于 PLC 资源、请参阅以下配套资料并分享任何问题:

    采用数据线供电的单线对以太网(采用 DP83TD510E 的 PoDL 应用简报)

    EEE 802.3cg 10BASE-T1L 数据线供电设备设计 (采用 DP83TD510E 的 PoDL PD 设计指南)

    如何实现符合 IEEE 802.3cg 或802.3bu 标准的 PoDL PSE (采用 DP83TD510E 的 PoDL PSE 设计指南)

    TIDA-010261TIDA-010262 是 PD 适用于采用 DP83TD510E 的 PoDL 应用的 PSE/PoDL 参考设计。

    谢谢!

    Evan