This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR1601:菊花链支持

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR1601, DS320PR810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1408433/ds320pr1601-daisy-chain-support

器件型号:DS320PR1601
Thread 中讨论的其他器件: DS320PR810

工具与软件:

您好!

在 MODE=L2下、 DS320PR8xx 支持多个器件通过 READ_EN#/ALL_DONE#引脚以菊花链方式进行更改。 对于 DS320PR1601、尽管数据表中并未具体提及这一点、但似乎4个器件具有足够的从器件地址。 DS320PR1601就是这样吗?如果是、所有4个器件都有一个2Kbit EEPROM 足够吗?

谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:

    可以使用 READ_EN_N 和 ALL_DONE_N 以菊花链方式连接多个 DS320PR1601器件、与 DS320PR810类似。

    根据每个器件的配置集数量、2kbit EEPROM 应该足够了。 如果您想进一步了解此器件的 EEPROM 配置的详细信息、请参阅以下安全文件夹中提供的 SNLU342 (仅限申请): https://www.ti.com/secureresources/PCIE4-REDRIVERS-DESIGN 

    此致!
    David