This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1219:LMH1219

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1219, DS30EA101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1406910/lmh1219-lmh1219

器件型号:LMH1219
主题中讨论的其他器件: DS30EA101

工具与软件:

团队成员好

我们正在寻找 SDI-3G 均衡器。 以下是我的要求

速度:> 3Gbps

输入类型:LVDS

输出类型:CML

我在 LMH1219器件的数据表中找不到输入和输出信号类型。 该部件是否为我的应用提供支持?

如果 TI 中有符合我要求的任何其他器件、您能否提供建议?

此致

Krupanand D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Krupanand:

    请允许我花点时间查看此内容。

    此致!

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krupanand:

    可以选择 https://www.ti.com/product/DS30EA101

    DS30EA101。 它的速度大于3Gbps、在数据表中指定了所需的输出、并且是一款均衡器。 这是否满足您的应用要求?您对该器件还有其他疑问?

    此致!

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nick

    根据数据表、DS30EA101器件输出信号为 LVDS。

    均衡器的要求符合要求

    速度:> 3Gbps

    输入类型:LVDS

    输出类型:CML

    请根据我的要求向我提供建议

    此致

    Krupanand D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krupanand:

    是、但输出可以直流耦合并 适应 CML 接收器:

    "DS30EA101输出信号(OUT+和 OUT-)是内部端接的100Ω LVDS 输出。 这些输出可以直流耦合到大多数常见的差分接收器。"

    请参阅 https://www.ti.com/lit/an/slla120/slla120.pdf

    和 https://www.ti.com/lit/an/scaa056/scaa056.pdf

    此致!

    Nick