This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE3410:是否可以调整 RX 接线序列

Guru**** 2929330 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVPE3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1408268/sn75lvpe3410-whether-the-rx-wiring-sequence-can-be-adjusted

器件型号:SN75LVPE3410

工具与软件:

SN75LVPE3410 RX0、RX1、RX2、RX3接线序列可以调整、例如、RX0连接到 PCIE1、RX2连接到 PCIE0、0-3个不同通道的线路序列可以针对 PCB 接线平稳调整

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei:

    这是可能的。 转接驱动器在 RX 检测之外不能感知 PCIe 协议、因此与该器件的通道连接在设计本质上不是静态的。

    此致!
    David