This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7320:可提供任意评估板(EVM)

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7320, TUSB7340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1407663/tusb7320-any-evaluation-boards-evms-available

器件型号:TUSB7320
主题中讨论的其他器件: TUSB7340

工具与软件:

您好!

我的客户想评估 TUSB7320/TUSB7340。
客户可以订购哪些 EVM 吗?

此致、

K.. 平野

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    平野山

    由于美国劳动节假期、您的问题可能会延迟回复。 我们 将在明天( 9月3日)返回时了解您的问题。 对于等待和可能造成的任何不便、我们深表歉意。

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     平野您好:

      该 EVM 不可订购、因为它是 NRND 器件。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

     TUSB7320/TUSB7340 NRND 的原因是什么?

    是否还有其他推荐的备选新器件?

    此致、

    K.. 平野

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Hirano:

      NRND 的主要原因 是我们没有  软件/固件支持资源。 我们仅为 USB3主机提供 TUSb7320/7340 。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    感谢您的解释。
    总之、TI 网站没有说  TUSB7320/TUSB7340是 NRND。
    它应该是什么时候宣布的?

    此致、

    K.. 平野

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Hirano:

      该器件多年来一直处于 NRND 状态、因此我们刚刚删除了 NRND 状态。

    好的

    Brian