This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:是否有可以购买的评估板?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410, DS90CF386

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1407315/tfp410-is-there-an-evaluation-board-that-can-be-purchased

器件型号:TFP410
主题中讨论的其他器件: DS90CF386

工具与软件:

您好!

我遵循如何将 LVDS/OLDI 桥接至 HDMI/DVI 应用报告、并想知道是否有适用于  TFP410的评估套件。 我的 LVDS 输出为30MHz、我计划将 DS90CF386与 TFP410配合使用、如报告所示。  DS90CF386在页面上有一个评估套件、因此我也想知道 TFP410的相关信息。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean、

    遗憾的是、我们没有适用于该器件的 EVM。 我们也没有计划创建一个、因为这是一个旧器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishesh
    我也对 EVM 感兴趣。
    既然您提到了"旧器件":您是否有替代和/或可用性方面的承诺?
    这对于新设计至关重要...
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sandra、

    我们没有任何适用于 TFP410的支持测试硬件。

    但是、如果您有方框图/系统说明、我可以确认具体应用用例是否有效。

    由于您提到"较旧的设备":您是否有替代和/或可用性承诺?

    我们的产品系列中没有此器件的替代方案、但由于此器件的需求量较大、因此没有计划停产。