This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD321:ESD321:如何告知封装的极性?

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1407964/esd321-esd321-how-do-you-tell-the-polarity-of-the-package

器件型号:ESD321

工具与软件:

有人可以确认 SOD-523封装器件的正确答案吗?

X1SON 器件的数据表似乎一致且正确、但 SOD-523封装器件的数据表却相互矛盾。

SOD-523物理器件上的物理器件标签与数据表中显示和详细信息完全不同、器件末尾没有条形图、而是带有文字和点。

(在第3页)的表5-1是翻转 SOD-523封装器件(与其他 SOD-523器件(如 TPD1E05)上的引脚编号。

如果表5-1中的详细信息正确无误、那么数据表首页的图5-2和"典型 USB 2.0应用原理图"、第9页的图8-1 "USB 2.0 ESD 原理图"、以及第17页的"封装外形"图对于 SOD-523封装器件都不正确。

是否有人可以确认 ESD321数据表中的任何东西对于 SOD-523封装器件是否正确、因为绝对没有任何东西相互关联、并且需要100%确保设计尺寸正确、并且分包商可以在组装电路板时正确定位器件、而没有错误发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、  

    是的、表5-1正确。 数据表在器件末尾没有提及任何用于标识的栏、但列出了器件标识(1L8)。 如表5-1所述、器件应如下所示:

    此致!

    McKenzie