This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9801:当 B 侧是主器件、A 侧是从器件且 A 侧打开时、产生输出

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1407587/tca9801-the-output-when-the-b-side-is-the-master-and-the-a-side-is-the-slave-and-the-a-side-is-open

器件型号:TCA9801

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 TCA980x、并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

假设 TCA980x 的 A 侧将连接到从板、并在从板上上拉。

在这种情况下、如果从板未连接、则不存在上拉电阻器。

这是否会导致 B 端未定义?

或者、由于 B 侧有一个内置的上拉电阻器、即使 A 侧保持开路、输出被确定为 H/L 吗?

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 A 侧的 I/O 引脚悬空、它们可能被读取为低电平、这样一个低电平信号将被发送到 B 侧。

    将 EN 拉至低电平、或在主板上添加上拉电阻器(它们不需要很强)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的答复。

    我将与客户分享您的建议。

    当客户有其他问题时、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi