This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:连接在一起的 TUSB4041 USB 集线器

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1410201/tusb4041i-tusb4041-usb-hub-chained

器件型号:TUSB4041I

工具与软件:

您好!
我想实施最简单的480Mbps 12端口下行 USB 集线器。 从硬件和软件的角度而言最简单:即插即用芯片、无需额外的寄存器配置、EEPROM 和其他功能、如 GPIO、电流保护等。

1.你能提出一个适合这个目的的模型或组合吗?

2.关于 TUSB4041I、这款器件能否与其他 TUSB4041I 连接、将一个芯片的下行端口连接到其他芯片的上行端口?

提前感谢、
此致、
Javier Coello

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier:

      所有 USB 集线器都包括 TUSB4041I 、可通过5层链方式从 一个芯片的下行端口连接到其他芯片的上行端口。

    好的

    Brian