This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B96:关于实现光 I2C 桥的建议

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: P82B96

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1409836/p82b96-advice-for-implementing-optical-i2c-bridge

部件号:P82B96

工具与软件:

我正在尝试通过密封的塑料外壳获取 I2C 总线、并计划使用光纤链路、其中 SDA 和 SCL PD 在主机侧各有一个 LED+SDA、客户端将具有相同的相应电路。

我还看到了另一篇 E2E 帖子、确认 P82B96可用于实现 I2C"  光桥":"如果您真的想使用光信号、需要在每一侧使用 P82B96来获取单向信号、然后向 Tx/Tx/Ty/Ry Rx 引脚添加光发射器和接收器。"

您是否有任何可分享的应用手册、参考设计或建议? 我很担心它在 SDA 上处理双向通信的能力有多好。

我还想查看 NXP SC16IS7xx SPI 或 I2C 转 UART 桥接器来实现该光学方案、但它似乎 造成了很多数据层配置混乱、我宁愿避免这种情况。 采用 P82B96的纯硬件解决方案将会非常出色。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在产品说明书中遇到了图12、这使得这个光桥的概念变得过于简单... P82B96似乎是世界上唯一以此层实现光学 I2C 链路的器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bryan:

      谢谢、请参阅此 I2C 范围扩展参考设计来澄清您的问题。

    此致、

    Michael。