This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3243E:环回不起作用

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3243E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1409144/trs3243e-loopback-doesn-t-work

器件型号:TRS3243E

工具与软件:

我已将 USB 连接到笔记本电脑。

我已经在 TXD (引脚6)和 RXD (引脚1)引脚之间打开了一个 Tera 端子和环回(跳线)。

当我从笔记本电脑输入任何密钥时、我看不到任何响应。 我应该像其他 FTDI RS -232线缆那样将字符重新显示在屏幕上。

FORCEON (引脚#22)与 GND 相连、/FORCEOFF (引脚#21)与+5V 相连。

为什么这种简单的回送无法正常工作?

谢谢

Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TRS3243E 的引脚编号不正确;请参阅数据表的第5节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

     

    请确认 TRS3243E 的特定封装。 如果您使用 VQFN (32引脚)封装、则引脚编号正确。 如果您使用 SSOP、SOIC、TSSOP (28引脚)、那么您确实有错误的引脚排列。

    如果您的引脚编号正确、但仍然有问题、请发送器件原理图进行验证。

     

    此致!

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用 VQFN (32引脚)封装。 当连接到终端设备(例如串行调制解调器)时、该电路板可以工作。 但是、如果我断开终端设备并放置回送、则回送测试不会 work.e2e.ti.com/.../SCH_5F00_1061506_2D00_01_5F00_R3.3.PDF

    随附的是原理图。

    谢谢

    Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还将 U2-22 (FORCEON)连接到 GND、但环回仍然无法正常工作。

    谢谢

    Kiran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉 QFN 找不到任何内容。

    在原理图中、FORCEON 悬空;这是禁止的。

    当 FORCEON 为低电平时、收发器自动断电、仅在其检测到来自总线另一端的器件的有效 RS -232信号(即、它预计另一个器件从不断电)时才会通电。 这在环回配置中不起作用。

    对于此测试、必须将 FORCEON 拉至高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意克莱门斯的观点。 运行环回测试时出现了悬空 FORCEON 问题。 在这种情况下、请将其保持为高电平。 数据表的第8.3节进一步描述了 FORCEON/OFF 配置:  

    如果您有任何其他问题、请告诉我们、

    -Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助。 当我将 FORCEON (引脚22)连接至+5V 时、回送正常工作。