This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS99R106:更换和淘汰

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C241, DS99R105, DS99R106, DS90C124, DS90UR241, DS90UR124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1405635/ds99r106-replacement-and-obsolescence

器件型号:DS99R106
主题中讨论的其他器件:DS99R105、、 DS90C124DS90UR241、DS90C241、 DS90UR124

工具与软件:

大家好!

在我的设计中、我使用 DS99R106和 DS99R105实现 RGB18位显示屏。 这些器件现已停产、我需要查找相互兼容的器件(从功能上看、尺寸不同)。

新器件必须兼容、如下所示:

DS99R105 ->新器件设计

新器件 SER -> DS99R106

新器件 SER ->新器件 DES

我发现 DS90UR124 / DS90UR241和 DS90C124 / DS90C241具有类似的引脚排列。 它们是否与上述 DS99R106/DS99R105兼容? 我是否需要禁用新器件中的某些功能以实现兼容性?

是否有具有兼容性的较新器件?

感谢您的帮助。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaowei:

    我是否可以在确认建议之前要求确认系统参数?

    系统的输入和输出数据类型将保持为:

    • 并行 LVCMOS 输入18位(RGB666)>要显示的并行 LVCMOS 输出18位(RGB666)

    输入的预期时钟输入频率是多少? 此外、如果可以获得此信息、预期的解决方案是什么?

    • 根据传入时钟频率限制、一些器件对涵盖不同的范围:
      • 5 MHz DS90UR241至 DS90UR124的- 43 MHz 范围
      • 5 MHz DS90C241至 DS90C124的- 35 MHz 范围
      • 5 MHz DS90UB925至 DS90UB926的- 85 MHz PCLK 范围

    我们推出了一些适用于这些输入和输出类型的新型 FPD3器件、DS90UB925-Q1 SER 和 DS90UB926-Q1 DES。

    UB925 : DS90UB925Q-Q1具有双向控制通道的5至85 MHz 24位彩色 FPD-Link III 串行器数据表(修订版 D)

    UB926 : 具有双向控制通道的 DS90UB926Q-Q1 5至85MHz 24位彩色 FPD-Link III 解串器数据表(修订版 D)

    这些可能是最适合的、具体取决于您可能需要的任何其他系统/显示设施、请根据系统规格查看这些规格。

    此致!

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miguel:

    输入数据和输出数据类型是"Parallel LVCMOS 18 bits"(RGB666)。 连接两个部件的电缆为1 LVDS。

    大多数用例中的时钟频率都是25MHz。 但它会增加到40MHz。 如果 DS90C241兼容、我可以将其限制为35MHz。

    分辨率可高达1024x600。

    由于兼容性问题、我从列表中删除了 FPD3器件、因为该器件上的 RGB 引脚已修复、并且串行数据流会有所不同、因为串行数据流上存在与 I2S 和 I2C 相关的额外位。 根据我的理解、FPD2串流无法理解 FPD3串流、FPD2到 FPD3也是如此。

    数据引脚的设置以下:

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaowei:

    [报价用户 id="620752" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1405635/ds99r106-replacement-and-obsolescence/5382286 #5382286"]

    大多数用例中的时钟频率都是25MHz。 但它会增加到40MHz。 如果 DS90C241兼容、我可以将其限制为35MHz。

    分辨率可高达1024x600。

    [报价]

    假设分辨率为1024x600 @ 60fps、等效像素时钟将通过链路传输至36.864 MHz。 如果您希望使用最大分辨率、最好考虑此范围内的选项。

    • 5 MHz DS90UR241至 DS90UR124的- 43 MHz 范围
    • 5 MHz DS90UB925至 DS90UB926的- 85 MHz PCLK 范围
    针对兼容性问题、从列表中删除了 FPD3器件、因为此器件上的 RGB 引脚已固定、而串行流有所不同、因为该器件上附加了有关 I2S 和 I2C 的位。 [报价]

    为了澄清、您需要的器件兼容性似乎是适合所有三种用例:

    [报价用户 id="620752" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1405635/ds99r106-replacement-and-obsolescence "]

    DS99R105 ->新器件设计

    新器件 SER -> DS99R106

    新器件 SER ->新器件 DES

    [报价]

    如果是这种情况、对于前两种情况、DS90UR241/DS90UR214最适合与28位流的串行 LVDS 兼容性。 对于存在"新器件 SER ->新器件 DES"的情况、FPD3器件在35位流上彼此兼容。 对于固定 RGB 引脚的问题、也可将其用于18位颜色模式、因为布局正在变化。

    您能否确认是否只更换了其中一个部件或两个部件?

    、连接两个器件的电缆为1 LVDS。

    如果只有一个部件在更换、您不能更换此电缆、这是合理的。

    如果这两个器件都需要更换、则 FPD3器件将使用新的连接器、新的布局和新的电缆。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致!

    Miguel

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miguel:

    两个部件都更换、但不能同时更换。  因此、这3种配置中的每一种都将存在。

    关于信号 RAOFF、我应该设置什么值才能用于 DS99R105/DS99R106? 设置为高电平(DS99R10x 似乎不支持2E7 LSFR 设置)? 在这种情况下、它可以在 DS90UR241 -> DS90UR124中正常工作吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaowei:

    请给我一些时间(1-2个工作日)来检查这两个器件的向后兼容性。

    感谢您的耐心、

    Miguel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xiaowei:

    非常感谢您的耐心等待、

    对于 DS99R105和 DS99R106 | DS90UR241和 DS90UR频繁、我将继续检查这些器件是否真正兼容。 两者支持的协议看起来非常相似、但需要进一步检查以确定数据是否可以正确传输。

    但是、鉴于这些器件已过时(不再受支持)并且存在满足此应用要求的 新解决方案、建议为 FPD-Link III DS90UB925 > DS90UB926实施新器件 SER ->新器件 DES 选项、以进一步延长新设计的寿命。 如果您有任何其他相关问题、敬请告知。

    此致!

    Miguel