This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IC 内部 Blowup (多个示例)

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX232, TRS3232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1409511/ic-s-blowup-internally-multiple-examples

器件型号:TRS3232E
Thread 中讨论的其他器件:MAX232TRS3232

工具与软件:

我设计了一个具有"标准"MAX232转换器的 PCB、本例中为 TRS3232EIPW。

已多次使用该电路将串行 RS232信号转换为 uC 信号。

当被测试的 PC 配置为无故障和/或错误时。
但是几年/几个月后、我们收到了一批无法更改配置的归档器件。 通常情况下、该接口未使用且未连接。

检查具有串行问题的装置后、我们看到 TRS3232 IC 的所有装置都存在类似的问题、它有黑色的爆炸针脚、并且局部过热。
倍压器或连接了电容器的负缓冲器的引脚始终似乎受到影响。
在烧毁后、负电压不再可用、发送失败(无 V-)但接收仍正常工作。

是否知道此 IC 在该电路板上未能通过测试的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能是过压或过流。

    是否可访问这些 con_rfid 连接? 这些大电容器不太可能发生 ESD;我想它们是短接的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bart:

    然而几年/几个月后、我们收到了无法更改配置的一批归档器件。

    不确定这是否相关、但您图片中的顶部标记似乎表明该器件是在2018年 1月创建的。

    在放大后、负电压不再可用、发送失败(无 V-)但接收仍然有效。

    因此、RS232侧的接收器引脚具有比驱动器更高的绝对最大额定值(数据表中的第6.1节)、RS232引脚上可能出现高于13.2V 但低于25V 的电压、这可能会损坏驱动器而不是接收器。  

    图片上看起来引脚上可能有一些深色液体/物质。 您是否知道器件的塑料融化、或者液体是否有可能溅到 PCB 上并且某些引脚/焊盘短路?  

    外部 ESD 器件看起来应该至少在14V 时触发、可能有更大的裕度来更早触发、因此我不一定认为它是来自 ESD 事件。  

    其中一个驱动器连接器引脚是否存在与电压更高的电源轨短路的情况?

    -鲍比