This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1004:明星产品确认

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1004, TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1409685/tusb1004-hero-product-confirm

器件型号:TUSB1004
主题中讨论的其他器件: TUSB1002A

工具与软件:

TI 人好

我的客户想要使用 TUSB1004或 TUSB1002A

我们是否推荐这两款产品?我们是否有更新的产品可推荐给客户选择? 在这两者之间、哪一个是最值得推荐的? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有特定的客户要求、以便我们根据客户的要求提供适当的建议?

    TUSB1004支持两个独立的 USB 3.2端口、而 TUSB1002A 支持一个 USB3.2端口。

    谢谢

    David