This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2E11:USB-UART 或 UART-UART

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2E11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1409156/tusb2e11-usb-uart-or-uart-uart

器件型号:TUSB2E11

工具与软件:

嗨、团队:

我有一位客户回答以下问题。 请提前告诉我您的想法和感谢!  

"有一个关于 TUSB2E11 eUSB 中继器的简短问题。

数据表中提到它提供了 CTA-936 USB Carkit UART 支持、这是我不太熟悉的标准。  

我要问的是 、TUSB2E11是否在此模式下有效地用作 USB-UART 桥接器、还是更多地用作简单的 UART-UART 电平转换器。 如果是这种情况、网桥功能将非常有用。

 "

Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    它是一款3.3V 至1.2V 电平转换器。

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nicholaus、您好!

    感谢您的讲解。 我要求详细说明桥接功能、得到了以下响应、如果您的产品组合中有类似的东西、请告诉我

    "我想我们正在寻找一个非常小的部分,结合了两种:

    • USB-eUSB 桥接器
    • USB-UART 桥接器

    这对于与我们同时支持 eUSB 和 UART 接口的各种 MCU/SOC 进行通信非常有用。 我们面临的挑战是在类似尺寸的封装中寻找器件。"

    Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    我认为 TI 或其他供应商的 产品不会同时兼顾两者。

    在 USB 和 UART 之间进行转换需要软件驱动程序和数字解决方案才能在两种协议之间进行转换。  这可以通过 MCU 来完成。

    eUSB2和 USB 之间的转换只是一个物理层更改、eUSB2规范定义了其应如何工作。  eUSB2与 USB 非常相似、eUSB2中继器只有一个小状态机、无法支持解读 USB 2.0数据包并将其转换为 UART 信号。   

     

    此致、

    Nicholaus