This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1424:THVD1424的可湿性侧面

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1409278/thvd1424-wettable-flank-for-thvd1424

器件型号:THVD1424

工具与软件:

 THVD1424RGTR 是否具有可湿性侧面 PKG?

如果它已经获得支持、如果您也可以告诉我、将会很有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定它是什么可湿性侧面封装。 您有这方面的示例吗?  

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SSZTBN6

    如果它具有可湿性侧面、数据表会将其列为一项特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢提供参考 Clemens。

    我查看了 Cleners 文档中提到的器件的数据表、其中说明了具有可润湿侧翼的器件应在横截面 A-A 的机械制图中具有该器件的图像、并且还应具有一个包含可润湿侧翼的可订购名称表。

    这意味着 THVD1424未附带可湿性侧面。  

    -鲍比