This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9546A:3p3V 总线到3p3V 和1p8V 总线切换是否可以在3p3V Vcc 电源下工作

Guru**** 2551610 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9546A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1409196/tca9546a-whether-3p3v-bus-to-3p3v-and-1p8v-bus-switching-can-work-with-3p3v-vcc-supply

器件型号:TCA9546A

工具与软件:

(重新发布,因为原来的帖子似乎消失了。

我想在 Vcc=3.3V 电源的系统上使用 TCA9546A。
要连接的主 i2c 总线在3.3V 下运行(上拉至3.3V 线路)、要连接的两个下游总线为3.3V/1.8V (分别上拉至3.3V/1.8V 电源线路)。

根据下面的描述、"Vpass"必须等于或低于1.8V (最低总线电压)。
根据图17、当 TC9546A 的电源电压为3V 或更低时、VC100 (max)为1.8V ...

这是否意味着我不能使用3.3V 电压、但需要准备另一条电源线、例如3V?
您能提供建议吗? (可能我不了解"Vpass"的角色...)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿光弘、

    我想您已经正确理解了它。 Vpass 将是 i2c 总线上的最低电压(无论是主电压还是辅助电压)。 在那里、您可以查看图17、了解相交的位置。 1.8V 电压大约为3V、因此您的电源需要为3V (可能会稍微低一点)、以便作为最低 I2C 总线支持1.8V 电压

    谢谢!
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rami、感谢您的及时回复。

    让我仔细检查一下以防万一...即使我们在下游总线上有上拉电阻器(TCA9546不输出任何电压、只是在0V 和 Hi-Z 之间切换)、我们仍然需要注意这个 Vcc 范围限制吗?

    如果是这种情况...我们的系统目前只有3.3V 电源线。
    除了 TCA9546、您是否有任何可用于3.3V 总线和3.3/1.8V 总线以及3.3V Vcc 电源的替代器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vpass 是高压信号将钳制到的电压。 采用3.3V 电源时、1.8V 器件将看到大于1.8V 的电压

    所有电平转换器都需要低电压。

    您必须更换电路板才能从某个位置获得1.8V 电源、或者使用 LDO 在本地生成它(或者2.5V 或3V)。