This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62861:低 VIN 应用

Guru**** 2931770 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1409330/tps62861-low-vin-application

器件型号:TPS62861

工具与软件:

您好!

有没有任何解决方案可以支持 输入电压0.8V 至输出电压0.6V (0.6A)?

我在 TI 网站上查看过、但找不到合适的解决方案。 谢谢!

Jeff