This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS64BR111:关于差分输入阈值电压 DS64BR111 RX 的电压

Guru**** 2903470 points

Other Parts Discussed in Thread: DS64BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1408781/ds64br111-about-the-differential-input-threshold-voltage-the-rx-of-the-ds64br111

器件型号:DS64BR111

工具与软件:

您好、TI 员工。

我想知道此 IC 的差分输入阈值电压的最小值。 在我们的系统中、最小差分输出为160mVp-p

该 IC 的默认最小值为190mVp-p 请参阅以下内容。

我可以 通过 I2C 上的地址0x12来更改阈值电压吗?

我是否可以通过设置寄存器将此最小值更改为160mV?

此致、

Shuichi Sugi,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sugi、您好!

    1)。 是的、可以使用寄存器控制更改寄存器设置。

    2)。 建议使用180mV 或更高的阈值设置。 160mV 可能导致噪声触发信号检测。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nasser:

     感谢您回复您的回答。

     我了解到 DS64BR111可以通过寄存器值更改 RX 的差分输入阈值电压。

     也感谢您对阈值(180mV)的建议。 我将使用最小180mV 作为阈值。

     

    谢谢你。

    此致、
    Shuichi Sugi.