This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100KR800:信号完整性由中继器降低

Guru**** 2675225 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100KR800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1398545/ds100kr800-signal-integrity-is-reduced-by-the-repeater

器件型号:DS100KR800

工具与软件:

您好!

我在设计中使用了8个 DS100KR800。 共享同一 EEPROM 的主模式和3V3模式下使用它们。

中继器会降低信号完整性。 每个通道具有相同的行为。

寄存器会影响 所驱动的信号。


我只有一个通道处于活动状态进行测量。
通过均衡为0并去加重为0可获得最佳结果。
输入信号:


均衡至0并去加重为0的输出信号。  



增加均衡或去加重会降低信号完整性。

均衡至0且去加重至-1.5dB 的输出信号。  


均衡至1和去加重为0的输出信号



我对高达 FR4 20英寸4mil 迹线范围内的所有建议均衡值进行了测试。

我测量的电源噪声高达50MHz、带宽低于10mvpp。

您是否有任何改善眼睛张开度的建议。

谢谢!

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Robin、

    连接到 DS100KR800接收器的通道的插入损耗是多少?

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lucas:

    在信号源和 DS100KR800之间,我们有电缆,背板,印刷电路板... 我没有链的所有部分的插入损耗。
    进行插入损耗测量。

    对 DS100KR800输入和输出端的耦合电容器进行差分测量。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Robin、

    如果我理解正确、您是否通过探测转接驱动器前后的交流耦合电容器来测量眼图? 这不是一种非常精确的眼图张开度测量方法。 更好的方法是将 HCB 插入 SFP 连接器、并将电信号连接到示波器。

    插入损耗测量或仿真将有助于对您使用的 EQ 设置进行完整性检查。 EQ 增强电平应大致与接收器通道上的插入损耗量匹配。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Robin、

    感谢您的反馈。  卢卡斯现已离开办公室。  明天我会给您提供更多反馈。

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Robin、

    您在10G-KR IC 上设置的 TX 预加重/后加重是什么?  此外、您是否禁用了和 LT?

    您看到的插入损耗约为10dB。  默认情况下、DS100KR800提供大约5dB 的升压。  EQ= 1应用大约8.7dB 的升压。  如果在10G-KR IC 上使用 TX 均衡、则可能会对信号进行过度均衡。  然而、在 EQ=1情况下的眼图中看到"命中"是令人惊讶的。  对于过度均衡、我们预期眼睛会逐渐退化、而不是眼睛内突然出现大量"撞击"。

    谢谢!
    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您的信息、我解决了这个问题。 我对10G-KR IC 设置了更少的加重、并对过均衡进行了设置。
    现在、我的眼睛张开得很好。

    谢谢!
    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Robin、

    太好了、很高兴您能根据 Drew 的反馈解决这个问题。 感谢您确认问题已解决。

    此致!

    卢卡斯