This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1477:SN65HVD1477DGKR

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6422, SN65HVD1477

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1406419/sn65hvd1477-sn65hvd1477dgkr

器件型号:SN65HVD1477
主题中讨论的其他器件:AM6422

工具与软件:

您好!

我们想使用 RS SN65HVD1477DGKR -485收发器以及微处理器(类似于 TI 的 AM6422)在我们的某个产品中实现全双工收发器。

您能否查看下面显示的 RS -485原理图?

您能否确认30欧姆差分阻抗?

谢谢你。

此致、

Kavin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kavin、

     

    • 该 SN65HVD1477器件是系统的中间节点还是终端节点?
    • 您的目标是为 SN65HVD1477提供哪种类型的保护以及保护等级?
    • 您的10欧姆电阻器是否可以提供脉冲保护?

     

    对于30欧姆差分阻抗、它在原理图上的哪个位置? 我不直接看到电阻器的放置。

     

    此致!

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    SN65HVD1477器件是一个终端节点、将连接到另一个开发板进行通信、该开发板还具有一个 RS -485接口。  我们还将使用 RS -485进行串行端口通信。

    微处理器的 UART_RX 和 UART_TX 信号是3.3V 信号、因此我们没有对这些信号使用任何电平转换器。 这些信号直接连接到微处理器。 SN65HVD1477的 VCC 的3.3V 电源来自降压转换器并已进行滤波。 我们在引脚 A、B 和 Y、Z 处使用了 TVS 二极管、如原理图所示。 这是否足够? 我们预计、另一个具有 RS -485接口的开发板也将具有3.3V 信号。

    如果另一个板的 RS -485信号为5V、您是否建议使用电平转换器?  我们是否需要额外的保护来实现板之间的通信?

    请注意、连接器205338-0006是 GPIO、GPIO 的引脚5和6将连接到电源和 GND 来为整个系统供电。   

    是的、10 Ω 电阻器 CRCW040210R0JNEDHP (5%、0402、0.2W)是防脉冲的。

    感谢您的支持。

    此致、

    Kavin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    抱歉、我漏掉了这个问题。

    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

    关于30欧姆差分阻抗、它在原理图上的位置在哪里? 我看不到直接放置电阻器。

    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

    我没有使用30欧姆的电阻器。 我想问、在 PCB 设计期间、差分对 A、B 和 Y、Z 是否足以保持30欧姆(目标阻抗)、还是应该将其布线为单端信号?

    谢谢你。

    此致、

    Kavin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kavin,

     

    感谢您的答复。 这些 TVS 二极管应该足够了。

    对于电平转换器、如果一个 RS -485器件由3.3V 电源供电、另一个由5V 电源供电、则差分线路不需要电平转换器。

     

    由于 RS -485是差分信号、建议端接电阻器与特性阻抗匹配、以避免线路上发生反射。 通常、这将是放置在终端节点上的120欧姆电阻器。 请参考下图中的 R_T:

    有关端接的更多信息、请参阅 本文档的端接部分

     

    此致!

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您的及时响应。

    请查看随附的原理图。 按照文档中的建议、我已经在差分对之间放置了120 Ω(0201、1%、1/20W)终端电阻器。 我还将差分对的特性阻抗更改为120欧姆。

    您能否告知我0201端接电阻器是否足够?

    谢谢你。

    此致、

    Kavin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kavin,

    电阻是不够的。 建议使用1/4 W 额定值、但至少1/8W 的额定值也可行。  除此之外、您的 原理图看起来很好。  

    此致!

    Ethan