This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS6126:将超过建议的差分电压输入到 SSA (p/n)、SSB (p/n)和 SSC (p/n)时的信号波形

Guru**** 2927110 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS6126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1405747/hd3ss6126-the-signal-waveform-when-inputting-the-exceeding-recommended-differential-voltage-to-ssa-p-n-ssb-p-n-and-ssc-p-n

器件型号:HD3SS6126

工具与软件:

嗨、团队:

当我们超过1.8V 至 SSA (p/n)、SSB (p/n)和 SSC (p/n)的建议差分电压时、输入信号是否在阈值上限时被削波? 在客户电路板中、他们使用 HD3SS6126上一级的 USB3.2转接驱动器。 此转接驱动器的增益设置不正确、因此高于1.8V  的差分电压输入到 HD3SS6126的 SSA (p/n)、SSB (p/n)和 SSC (p/n)。 我的客户想了解向 HD3SS6126的 SSA (p/n)、SSB (p/n)和 SSC (p/n)输入超过信号时输入信号的行为。

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 俊介 :

       您的系统上的实际差分电压是多少?共模电压是多少?

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    我假设差分电压高于1.8V、并且共模电压可能为0.9V。

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:

    使用高于数据表中规定的差分电压可能会导致此器件存在可靠性问题。 如果 Vdiff 略高于1.8、信号可能通过正常、但我们只能在数据表规格范围内使用时保证器件的性能。

    输入信号是否在阈值上限时削波?

    信号不应在1.8V 时出现削波、但我仍建议将该器件保持在1.8V 差分电压规格范围内。 客户是否可以对转接驱动器进行调优以降低差分电压?

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好!

    当客户将高于1.8Vpp 的信号输入到 HD3SS6126时、输入引脚的波形似乎被削波。 HD3SS6126的输入引脚上是否有 ESD 二极管?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shunsuke:

    这实际上取决于您要传递到 MUX 的 Vpp 和 VCM。 HD3SS6126在高速输入上具有 ESD 二极管、所以它们可在输入电压过高时被触发。

    您是否知道您在高速线路上使用的是什么 Vpp 和 Vcm?

    此致!

    Shane