This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV110T:如何处理未使用的输出端子

Guru**** 2877640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1408226/ds90lv110t-how-to-handle-unused-output-terminals

器件型号:DS90LV110T

工具与软件:

未使用の出力端子がノイズ源になるのを防ぐにはどうすればいいですか?開いたままにしても大丈夫ですか?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何防止未使用的输出端子成为噪声源? 可以将它们保持打开状态吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、建议添加一个端接电阻器。 (它会增加功耗、因此您可能需要测试添加电阻器是否实际有所帮助。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果它们处于开路状态、是否会出现任何问题? (未使用的输出端子是否存在电压波动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入信号在所有输出端都可见。 未连接的引脚可以充当天线、但实际影响的程度取决于电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只有一个 EN 引脚、这意味着可以看到所有输出。  

    正如 Clemens 提到的、最好使用100 Ω 端接电阻器端接未使用的输出。  

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我理解。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如有任何问题或疑虑、请联系我们。

    此致、Amy