This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:DP83869HMRGZT

Guru**** 2447870 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1405883/dp83869hm-dp83869hmrgzt

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869

工具与软件:

您好!
当我们通过寄存器读取器件型号为 DP83869HMRGZT 的产品修订版(我们作为公司购买并在产品中使用该产品)时、我们会看到不同的修订版信息。
我们在数据表上看不到这些修订之间的差异。 我们只能看到当出现主要变更时、修订版本会发生变化的注意事项。 我们能否了解修订版本之间的差异以及修订版本是否有单独的数据表?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否检查寄存器0x0003、了解您当前正在进行的修订吗?

    DP83869上的旧版本和新版本之间的主要变化是光纤应用的链路状态。

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已看到我们使用的 PHY 有2个不同的修订版本。 

    对于修订版1 =从 PHYIDR2寄存器(地址= 0x3)读取的值为(0xa0F1)。
    对于修订版3 =从 PHYIDR2寄存器(地址= 0x3)读取的值为(0xa0f3)。 
    未找到版本为2的 PHY。 

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Demirel:

    我们没有公开发布 DP83869的修订版2。 仅 PHY 修订版1和3。

    ——

    此致、

    Hillman Lin