This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF410:自由运行 VCO 上 PRBS 流的稳定性

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1407986/ds125df410-stability-of-prbs-stream-on-free-running-vco

器件型号:DS125DF410

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们使用 DS125DF410的板载 VCO、分频器和 PRBS 发生器、以各种数据速率(6Gbps、6.25Gbps、5Gbps、10Gbps、12Gbps 12.5Gbps)。  由于 自由运行的 VCO 可能没有处于正确的频率、我们通过调整 CAP 和 LPF 值进行了正确的设置。 因此、将数据输出设置为正确的速率对我们来说不是问题。 实际上、我们设法将第二个电路板用作 Rx 来接收信号并监控传入数据流的眼图。

但是、我们注意到、 根据眼图检查、6Gbps 数据流(有时是6.25Gbps 数据流)可能不稳定(尽管它们完全锁定在 Rx 上)。 所有其他价格都不存在此类问题。

问题会重复发生在 Tx 板的某些通道上。 如果使用不同的 Tx 板、则说明该问题的通道可能不同。 我们检查芯片电压并确认它是2.46V。 我们进一步确认了该问题来自 Tx 而不是 Rx、因为如果 Rx 通道连接到该 Tx 通道、则具有该问题的 Tx 通道将导致所有 Rx 通道在眼图上显示相同的问题。

您能告诉我们如何解决问题吗?

谢谢。

子级

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的儿童:

    我将对此进行深入研究、并很快提供反馈。

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的儿童:

    当您说使用不同的 Tx 板时、我假设这两个板在设计上是相同的、并且安装了不同的 DS125DF410单元? 电容 DAC 和 LPF DAC 值将因器件而异、以实现精确的频率。 因此、需要单独调整每个单元。

    我假设直接测量 VCO 频率以调整 CAP DAC 和 LPF DAC 的值? 您能否共享 VCO 频率波形? 我想检查频率稳定性。

    如果不直接测量 VCO 频率、您能解释一下如何调整 CAP DAC 和 LPF DAC 值吗?

    此致!

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lucas:

    您对 Tx 板的了解不对。 我指的是具有相同设计的 Tx 板(即它们 通过两个不同的  DS125DF410 芯片进行物理组装)。 我们知道、CAP/LPF 值需要基于通道/芯片进行调整、因为每个通道/芯片上的 VCO 对于特定的频率可能具有不同的 CAP/LPF 值。

    我们的示波器带宽不够高、无法让我们直接看到6Gbps 的音调。 相反、我们使用频谱分析仪观察到 PRBS-9流在6Gbps 的基频。 根据基频、我们可以调整 VCO 以输出所需的频率。  对于具有正常眼图的流、您将看到非常干净的单音频谱。 对于存在眼图问题的流、您将看到更高的本底噪声和基本频率周围的一些"泛音"。  

    子级

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的儿童:

    感谢您的澄清。

    遗憾的是、CAP DAC 和 LPF DAC 是唯一可以通过更改来提高 VCO 频率的变量。 如果这些值已经过调优、但频率稳定性还不够、那么这是将 PRBS 发生器与自由运行 VCO 结合使用的限制。

    如果能够将子速率时钟信号馈送到重定时器 RX、则重定时器可以锁定到此信号、并且 PRBS 发生器输出将与此信号同步。 这是使用具有精确频率稳定性的 PRBS 发生器的推荐方法。

    此致!

    卢卡斯