Other Parts Discussed in Thread: DS125DF410
工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我们使用 DS125DF410的板载 VCO、分频器和 PRBS 发生器、以各种数据速率(6Gbps、6.25Gbps、5Gbps、10Gbps、12Gbps 12.5Gbps)。 由于 自由运行的 VCO 可能没有处于正确的频率、我们通过调整 CAP 和 LPF 值进行了正确的设置。 因此、将数据输出设置为正确的速率对我们来说不是问题。 实际上、我们设法将第二个电路板用作 Rx 来接收信号并监控传入数据流的眼图。
但是、我们注意到、 根据眼图检查、6Gbps 数据流(有时是6.25Gbps 数据流)可能不稳定(尽管它们完全锁定在 Rx 上)。 所有其他价格都不存在此类问题。

问题会重复发生在 Tx 板的某些通道上。 如果使用不同的 Tx 板、则说明该问题的通道可能不同。 我们检查芯片电压并确认它是2.46V。 我们进一步确认了该问题来自 Tx 而不是 Rx、因为如果 Rx 通道连接到该 Tx 通道、则具有该问题的 Tx 通道将导致所有 Rx 通道在眼图上显示相同的问题。
您能告诉我们如何解决问题吗?
谢谢。
子级