This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042H:TXD 的输入转换上升或下降速率

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042HGV, SN74LV273A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1408780/tcan1042h-input-transition-rise-or-fall-rate-for-txd

器件型号:TCAN1042H
主题中讨论的其他器件: SN74LV273A

工具与软件:

你(们)好

TCAN1042HGV 的 TXD 引脚的输入转换上升/下降速率限制吗?

例如、下面是 SN74LV273A 的数据输入引脚的输入转换上升/故障率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    该器件对输入转换时间没有任何限制。

    此致、

    Sean