This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211A:支持的布线长度

Guru**** 2696755 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB211A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1408562/tusb211a-trace-lengths-supported

器件型号:TUSB211A

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

据称、TUSB211A 支持长达5m 的电缆。

1.这是否也可以直接转换为5m PCB 布线长度? 如果没有、该器件支持的布线长度是多少?

2.如果 USB2.0有13英寸的布线(器件到器件的连接)、是否必须将转接驱动器放置在目标设备附近? 还是也可以放置在中间?

此致、

肯尼亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ken:

    Unknown 说:
    1. 这是否也可以直接转换为5m PCB 布线长度? 如果不是、器件支持的布线长度是多少?[/QUOT]

    可以、只要 USB2布线设计得当、这可以转换为5M 的 PCB 布线长度。

    Unknown 说:
    2. 如果 USB2.0有13英寸的布线(器件到器件连接)、是否必须将转接驱动器放置在目标器件附近? 或者也可以放在中间吗?

    我们建议将转接驱动器放置在更靠近目标器件/连接器的位置、以便转接驱动器可以在信号进入电缆或器件之前提高信号质量。 对于13英寸的转接驱动器设置、我建议先从0级或1级 EQ 设置开始、以确保转接驱动器不会导致任何过度补偿。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan

    [/quote]