This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:差分输出电压

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1408614/tusb1002a-dfferential-output-voltage

器件型号:TUSB1002A

工具与软件:

嗨、团队:

我们的最大差分峰峰值输出电压是否为 TUSB1002A (TX1P/N、TX2P/N)? 输出信号看起来在1.8Vpp od 差分输出端被削波。

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山本山

    TUSB1002A 是一款线性转接驱动器、无法对差分峰峰值输出电压进行任何控制。 取决于其线性度范围设置(由 CFG1和 CFG2引脚在 GPIO 模式下设置)、其输出电压几乎与输入电压之比(高达某个点)、如下所示。  输出电压与输入电压几乎为一比的区域被定义为线性范围。 线性范围之外的区域是压缩范围。

    为了获得最佳性能、请确保在定义的 VOD 线性范围内运行 TUSB1002A。 保持传入 VID 的增益小于或等于 TUSB1002A VOD 线性范围设置。 可以通过以下公式来确定:

    5GHz 时的 VID = VOD x (10-(GV/20))(1)、其中•Gv = TUSB1002A 增益、VOD = TUSB1002A VOD 线性度设置。 例如、对于1200mV 的 VOD 线性范围设置、CHx_EQ[1:0]设置为2 (5.5dB)时5GHz 的最大传入 VID 信号为1200 x (10-(5.5/20))= 637mVpp。

    TUSB1002A 可以在 VOD 线性范围之外工作、但抖动会更高。

    谢谢

    David