This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9543A:什么是热插入?

Guru**** 2972710 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9543A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1400834/pca9543a-what-is-hot-insertion

器件型号:PCA9543A

工具与软件:

嗨、团队:

您能帮助分享一下什么是热插入吗? 这是如何工作的? 应用是什么?

"此器件是否仅支持 D0/SC0和 SD1/SC1、或者 A0/A1是否也支持热插入?"

谢谢!

Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "热插入"意味着您可以在其他器件通信的同时将器件连接到总线。

    请注意、这要求禁用热插拔所在的信道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    A0/A1是否也支持热插入? 原因客户提到他们将上拉/下拉放在其他板上、以设置不同的地址。

    谢谢!

    Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    只是为了澄清 Clemens 所说的热插入仅在 SCL 和 SDA 线上很重要、  

    这是因为、如果器件支持在这些引脚上进行热插入、这将防止在将器件插入总线期间可能发生的任何数据错误。

    因为 当器件断电时、以及当 器件接收到电力 直至发送连接通道的命令时、SCL 和 SDA 通道为 HIZ、那么就会防止总线上出现数据错误。

    从本质上讲、热插入支持仅适用于器件的 SCL 和 SDA 线路。

    这是一个有用的 应用手册 、提供了更多的说明。  

    此致、

    kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kameron:

    感谢您的意见、我认为 SCL 和 SDA 最重要、只是想与我们的 A0/A1也支持热插入的团队进行确认。 由于客户设计中将地址电阻器放在了另一个电路板上、所以我们提出了这个问题、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以更改 A0/A1电压、但如果它们在 μ I²C 事务中发生变化、那么实际使用的地址不确定。 仅当确保当时未访问 PCA9543A 本身时、才能在 A0/A1引脚上进行热插入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、理解。

    一些其他保护问题。

    我们想知道 SDA/SCL 上是否有任何用于热插拔支持的保护设计。 示例:ESD…Ω

    如果是、A0和 A1是否也具有相同的设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不需要;内置 ESD 保护仅针对自动组装过程中发生的情况而设计。 任何可以热插拔的信号都能获得更好的保护。