This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4446EVM:USBC PD 交替模式:DP 受电方

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1408824/tmuxhs4446evm-usbc-pd-alternate-mode-dp-sink

器件型号:TMUXHS4446EVM

工具与软件:

嗨、团队:

EVM 是否能够在 PD 交替模式下用作 DP 接收端?

我不确定 DP 端口是否支持双向、但如果可以、我想可以用它来表达

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    林山

    该 EVM 仅设计为连接到 DP 源端、然后连接到 USB Type-C 监控器。  

    谢谢

    David