This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65EPT21:SN65EPT21温度补偿

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65EPT21

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1408446/sn65ept21-sn65ept21-temperature-compensation

器件型号:SN65EPT21

工具与软件:

您好!  

SN65EPT21 (PECL/LVDS 差分输入 TTL 输出) 表示其已进行温度补偿。  

任何人是否有关于此器件传播延迟的温度系数的任何数据?  

此器件能否像 PPS 应用那样处理超低占空比(每秒脉冲数)?  

"注意"中的"占空比偏移"规格建议它位于输出之间。  但是、该部件只有一个输出。  这是否意味着这是器件对器件规格?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan:

    感谢您的提问。 该器件非常旧、我们在数据表中没有任何有关温度补偿注释的更多信息。

    您对占空比偏斜的理解是正确的。 本应用手册(第3页)对其进行了很好的介绍: 定义偏移、传播延迟、相位偏移(相位误差)

    在这种情况下、由于这是一个单通道器件、因此关系如图3所示。

    该器件必须符合数据表规格、请参阅此应用手册: 注意 LVDS 输入电平(TI.com)

    此致、Amy