This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:DS280DF810支持数据速率

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810, DS250DF810
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1407251/ds280df810-ds280df810-support-data-rate

器件型号:DS280DF810
Thread 中讨论的其他器件: DS250DF810

工具与软件:

您好!

我正在考虑将 DS280DF810用作高速差分信号(25Gbps)的中继器。

DS280DF810能否传递 PRBS-31伪随机信号?

能否使用 DS280DF810以25Gbps/16Gbps/8Gbps 三种速度传递信号?

有两款相似器件、即 DS280DF810和 DS250DF810。 可以选择其中一个吗?

此致

Katagiri 浩司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    广山浩、

    感谢您关注 DS280DF810。  您是否能够分享有关您的申请的任何信息?  从数据速率来看、这似乎不是典型的以太网应用。

    关于您的问题:

    [quote userid="396969" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1407251/ds280df810-ds280df810-support-data-rate DS280DF810能否传递 PRBS-31伪随机信号?

    可以、DS280DF810可以传递 PRBS31信号。

    [quote userid="396969" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1407251/ds280df810-ds280df810-support-data-rate 我能否使用 DS280DF810来以三种速度传递信号:25Gbps/16Gbps/8Gbps?

    DS280DF810可重定时器25Gbps 的速率、但在 RAW 模式(CDR 旁路)下仅支持16Gbps 和8Gbps 的速率。  在原始模式下、DS280DF810的行为类似于限幅转接驱动器、唯一的均衡是 CTLE。

    [quote userid="396969" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1407251/ds280df810-ds280df810-support-data-rate 具有两个相似的器件:DS280DF810和 DS250DF810。 可以选择其中一个吗?

    对于25Gbps 速率、DS280DF810或 DS250DF810都可以。

    谢谢!

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Drew-San

    感谢您的答复。

    对于此应用、我们考虑在两个 FPGA 之间使用专有协议。

    我有两个问题。

    1.
    这就是限制转接驱动器的原因
    因为输入数据速率不在完整/半/四分之一范围内?

    2.
    使用16Gbps 和8Gbps 时、它是否会进入没有任何设置的 RAW 模式?
    或者、我是否需要根据 SNLU182文档对其进行编程?

    此致

    Katagiri 浩司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi-san

    由于美国劳动节假期、您的问题可能会延迟回复。 我们 将在明天( 9月3日)返回时了解您的问题。 对于等待和可能造成的任何不便、我们深表歉意。

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    广山浩、

    1.
    这就是限制转接驱动器的原因
    由于输入数据速率不在完整/半/四分之一范围内?[/QUOT]

    是的、这是正确的。

    2.
    使用16Gbps 和8Gbps 时、它是否会进入没有任何设置的 RAW 模式?
    或者我是否需要根据 SNLU182文档对其进行编程?[/QUOT]

    您将需要根据 SNLU182进行编程。  默认行为是当检测到信号且 CDR 被解锁时 TX 静音。  您需要更改行为、以便在检测到信号且 CDR 处于解锁状态时将 TX 设置为原始。  请参阅"7.42原始模式(CDR 已旁路)"部分。

    谢谢!

    Drew

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Drew-San

    感谢您的答复。 我理解这个。