This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN3413:原理图审阅

Guru**** 2948960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1407562/tcan3413-schematic-review

器件型号:TCAN3413

工具与软件:

尊敬的团队:  

我的客户想将 TCAN3413DR 用于 其应用、如下所示。  

请查看以下原理图、并告诉我您的意见。  

-如果 V_IO 引脚处于悬空状态,默认 IO 电压是多少? 当 V_IO 引脚悬空时、是否会产生副作用?  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dino

    除了 VIO 引脚外、原理图看起来没有问题。 这需要由1.8V-5V 供电才能使器件正常工作。 电压将取决于从控制器接收到的逻辑电压 TXD、RXD 和 STB。 如果未提供 VIO、它将进入欠压锁定状态且不能完全上电。

    我还建议在 CANH 和 CANL 引脚上添加一些保护元件、例如用于实现电压瞬态的 TVS 二极管、以及用于降低高频噪声的共模扼流圈。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    Eric Hackett