This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS26LS31MQML:输出幅值和共模

Guru**** 2861440 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C31M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1409782/ds26ls31mqml-output-amplitude-and-common-mode

器件型号:DS26LS31MQML
主题中讨论的其他器件:AM26C31M

工具与软件:

大家好、

我找不到差分输出电压幅度或共模输出电压的规格。  

我是否缺少此信息或是否应该进行计算?

提前感谢您的见解。

与以往一样、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的;您可以根据 VOH 和 VOL 规格(这意味着在100 Ω 负载时)计算此参数。  图10中显示了典型值。

    (AM26C31M 指定了所需的值、但它是 CMOS 器件。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我认为您要查找的参数在数据表的第3页、列为 VOH / VOL。 对于共模、表格顶部说明"除非另有说明、否则以下条件适用。 +V=5V、VCM=0V"。

    此致、Amy