This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:DP83826ERHBR、DP83826ERHBT、LMK5C33414ARGCS1

Guru**** 2766775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1409362/dp83826e-dp83826erhbr-dp83826erhbt-lmk5c33414argcts1

器件型号:DP83826E

工具与软件:

DP83826ERHBR、

DP83826ERHBT、

LMK5C33414ARGCTS1

请分享峰值回流焊温度 Max. 上述器件的回流焊循环

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeya:

    对于 DP83826ERHBR/BT、我要检查我们是否有这些信息可用。

    请为 LMK5C33414ARGCTS1创建单独的主题

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeya:

    对于 DP83826、峰值回流焊温度为260C、回流焊周期最多为3个。

    谢谢!

    Evan