This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV804:双端接问题

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV804

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1409731/ds90lv804-double-termination-question

器件型号:DS90LV804

工具与软件:

DS90LV804的 TX 显示了一个内部100 Ω 端接电阻器。 在 RX 侧采用正常配置100 Ω 端接时、这会将两个100 Ω 电阻器并联;内部和外部使传输线的50 Ω 差分端接不是100 Ω? DS90LV804是否设计为可以处理50欧姆差动终端并且仍能在标称 LVDS 逻辑电平(VOL 1.0V、VOH 1.4V)内驱动线路?

我估计还需要在传输线路的 RX 侧添加额外的100 Ω 端接电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我正在检查这一点、明天我会回复您。  

    谢谢您、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每个单独的端接电阻器(在电缆/布线的每一端)都应与电缆/布线的特性阻抗匹配。 对于 LVDS、这通常是100 Ω、因此这是可以的。 (只有在两个100 Ω  电阻器在同一位置时、才会出现问题。)

    LVDS 通常使用单向点对点连接、在接收器处只需要单个端接。 当使用两个电阻器时、电流会更高、但该器件具有以下特性:VOD 指定有内部和外部电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伯纳德、您好!

    该器件是一个缓冲器。 数据表中有一个称为输出连接的部分提到"输出信号符合 LVDS 标准"、这些 线路将被驱动到 LVDS 输出直流规格(OUTn±)(数据表第3页)中描述的电平。 除非要端接总线的一端、否则无需在传输线路的 RX 侧添加额外的端接电阻器(请参阅 输出连接部分)。  

    此致、Amy