This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801:在转接驱动器模式下使用 DS160PT801 (作为转接驱动器)

Guru**** 2830215 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PT801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1404780/ds160pt801-use-ds160pt801-in-redriver-mode-as-a-redriver

器件型号:DS160PT801

工具与软件:

您好!

是否可以将 DS160PT801重定时器配置为转接驱动器以进行测试?

如果可能、如何配置该模式?

感谢您的帮助、此致、

Philipp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philipp:

    您能否详细说明用于在转接驱动器模式下测试 DS160PT801的建议测试配置/设置? 这将有助于我们提供更准确的指导。

    此致!
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我们想在新的探头中测试电缆上的 PCIe 连接,因此,我们想在此设置中测试通过不同电缆长度可以实现的速度。 (重定时器与转接驱动器模式)。

    另外、在端点侧、我们不需要考虑是否放置了重定时器或转接驱动器(这里不需要重定时器、而是一个通道中的转接驱动器将协同工作)。 因为我的理解是他们应该这么做的、因为这样重定时器就是端点、而在您和转接驱动器之间也是如此。) 因此、我们需要进行回退、以双向获得链路(通过重新驱动或重定时)。

    如需更多信息、请告诉我。

    此致、

    Philipp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philipp:

    感谢您提供有关测试设置的更多详细信息。

    当您陈述时: 同样在一个端点端点、如果放置了重定时器或转接驱动器、我们也不必担忧

    • 与转接驱动器和重定时器的链路可以一起工作、是的。 但是、应注意确保转接驱动器在均衡的线性区域中运行。
    • 下图是否准确描述了您建议的设置?

    请允许我查看您有关使用 DS160PT801仅转接驱动器模式的申请、并告知您这是否可行。

    此致!
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    要明确、在一个端点侧、如果放置了重定时器或转接驱动器、也就不需要这样了。

    =>我们想连接一个硬件、我们不是自己设计、而是通过电缆上的 PCIe 连接、因此我们想测试连接是否可以 WIA 转接驱动或重定时。

    感谢您对本主题的宝贵意见。

    应该将示意图更改为重定时器和转接驱动器之间的电缆连接、而不是我们想做的。

    感谢您的帮助并感谢您查看仅转接驱动器模式选项。

    此致、

    Philipp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philipp:

    感谢您的讲解。

    我仍在等待内部团队的反馈。 可用时、我将提供更新。

    此致!
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Philipp

    我有 一个回复给你,但由于这个设备的机密性,我将通过私人消息发送给你。

    请接受我的 E2E 朋友申请、以便我们可以在其中讨论。

    此致!
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将此标记为"已解决"、因为讨论已移至私人消息。