This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211A:TUSB211A

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB211A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1396956/tusb211a-tusb211a

器件型号:TUSB211A

工具与软件:

您好!

我目前在 设计中使用 TUSB211A。 我的原理图如下所示。  

当 ı 运行时、我的硬件 USB 数据信号不起作用。 您能否就此问题评论一下并向我反馈一下。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Recep:

    我在该原理图中看到一些可能导致错误的因素。

    首先、我看到 D1P/M 和 D2P/M 的名称不同。 它们应具有相同的网络名称、因为布局上的这些线用于连接器件下方。 由于网络名称不同、我相信它们在器件下是断开的、这就是 USB 数据通道无法正常工作的原因。

    接下来是 USB2数据通道、我看到 D1P/M 与共模扼流圈相连。 这可能会降低信号完整性、因此除非信号中存在大量噪声、否则我们建议不要使用这些噪声。

    在 D2P/M 线路上、我看到数据通道上的两个电容器下拉。 这些器件的用途是什么? 它们可能会极大地降低信号质量。

    最后、我看到 RSTN 引脚分为输入信号、上拉电阻和接地电容器。 请确保此设置正确、以便在需要时启用转接驱动器。 此外、请确保不违反上电时序要求、并且启用转接驱动器  数据通过转接驱动器发送。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan Hy、

    首先、我选择了此 IC、这样我就可以在系统中使用大约7米的 USB 电缆。 你认为这是正确的选择吗?

    感谢您的快速响应。 我按照您所说的内容更新了我的设计。 您能评论一下并再次给我反馈吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Recep:

    对于7M 电缆长度系统、我建议增加转接驱动器上的设置、可能一直增加到升压3和 RX_SEN 高电平。 我们的转接驱动器在使用最高设置时、前置通道长度通常为5米、最长为5米。 超过5米时、我们无法保证信号会足够强。 如果仅此转接驱动器不足以根据需要增强信号、您可以在系统中添加另一个转接驱动器、因为这些转接驱动器可以进行菊花链连接以提高整体性能。

    e2e.ti.com/.../faq-tusb216i-how-do-you-create-a-system-with-a-10-meter-passive-cable-using-a-usb2-redriver

    对于发送的新原理图、这与上一个原理图相比似乎有了改进。 对于升压3、R3可保持悬空。

    按照典型应用、需更改 C15并将 RSTn 下拉至100nF。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Recep:

    像处理电线一样对 PCB 进行返工也可能会降低信号质量。  我相信 Ryan 希望您修改 PCB 板、使其符合 TUSB211A 数据表布局、而不是使用跳线。  您可以这样做吗?

    您能详细告诉我哪些不能正常工作吗?  您的测试程序和通过/失败标准是什么?  您是否使用示波器或协议分析仪在 USB DP/DM 线路上进行过任何可与您分享的测量?

    谢谢!

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    回顾、

    除了 Nicholaus 的注释之外、您是否使用短电缆(1-3m 而不是7m)进行测试以验证功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Recep:

    我同意 Undrea 的意见,即短电缆也应进行测试。  是否有此问题的最新动态?

    谢谢!

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动而关闭。

    此致、

    Nicholaus