This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS34LV87T:DS34LV87T

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65176B, SN74LVC1G07, ISOM8710, DS34LV87T, ISO1500, ISO1412, ISO1410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1397168/ds34lv87t-ds34lv87t

器件型号:DS34LV87T
主题中讨论的其他器件:SN65176BSN74LVC1G07ISOM8710ISO1500、ISO1412ISO1410

工具与软件:

您能否向我介绍一下驱动器高电平输出电压与高电平输出电流/驱动器低电平输出电压与低电平输出电流间的关系以及驱动器差分输出电压与输出电流间的关系图;如 SN65176B 数据表图6-1/图6-2/图6-3:SNx5176B 差分总线收发器数据表(修订版 H)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不再有此器件的 char 数据(它是在2006年制造的、我想它是由我们收购的 National Semi 完成的)。  

    我可能需要订购分线板并手动执行测量。 这样可能需要一两周才能获得器件和电路板、另一天也要进行测试。 您是否能够等待这么长的时间等待数据?

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bobby、我住一周没问题、感谢您为 我提供的驱动器高电平输出电压与高电平输出电流/驱动器低电平输出电压与低电平输出电流间的关系和驱动器差分输出电压与输出电流间的关系图所提供的支持;  

    顺便说一下、我想知道上面提到的图表是最差的数据? (意思是我从相关的输出电流得到 Vo ,这将是我可以做最坏的情况计算?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便说一句、我想知道我上面提到的这个数字是最差的数据吗? (意味着我从相关输出电流获得 Vo ,我可以做最坏的情况计算?)[/报价]

    数据最差的情况是电流消耗增加。 电流越高、Vol 越大或 VOH 越低、这将降低总 Vod (Voh-Vol)。 您是否希望我在100mA 附近测量、而不是数字使用的增量步长?  

    在我看来、在正常的 RS485应用中、60mA 之外的数据可能会过于庞大。 通常情况下、您正在驱动一个60欧姆负载(或者 RS422为100欧姆负载)、此负载有可能具有60 mA 或者更低的电流(此器件显示26mA 驱动的典型值为100欧姆)。 因此、VOD2的电气特性通常足以了解器件在正常条件下的驱动情况。 (该器件将在100 Ω 负载下输出2.6V 的典型 VoD、该值高于最低 RS422标准2V)。  

    我需要与我的管理员合作、看看我们是否可以订购分线板。 通常需要一周时间才能收到、有时会更长一些。 我将在收到它时向您通报最新情况。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Bobby、我想我需要更清楚地描述我的问题、抱歉的误解。 以  SN65176B 为例、 在 Io=Vo 的情况下 、如图6-3所示;30mA 约为2.8V;我想知道 Io=Vo 时的最小电压是否为2.8V 30mA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些图形仅显示典型值。

    电气特性表中指定了保证的最坏情况值。 此值仅针对100 Ω 的 RS -422负载指定。

    为什么要选择30 mA? 您是否未将此驱动程序用于 RS 422? 您要尝试解决的实际问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 PIN10和 PIN11的 Vo 将输出 REA_CLK_L 和 REA_CLK_H 来驱动光耦合器、光耦合器的驱动电流保证5mA 3.26mA;光耦合器的电路 LED 电源总178Ω 5mA;如您 所知、如果 DS34LV87TM 的最小输出 Vo 为2V、则的电压降可以解决;= 1.4Vf=1.4Vo 的问题、因此、我的输出电压<5mA 等于我的问题、178Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想这可能可行、但对于具有较高电压的负载、没有 RS 4xx 驱动器能够保证电流。

    要驱动该光耦合器输入、您只需使用逻辑器件即可。 例如、将 REA_CLK_L 连接至3.3V 并使用 SN74LVC1G07驱动 REA_CLK_H;如果您不需要10 mA、请添加更多电阻器。 (这本质上是 MIDI 解决这个问题的方法。)

    (ACPL-071L 具有对称推挽输出。 但在 TI 论坛中、我更推荐 ISOM8710。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可能无法提供绝对最小值电压、因为在整个温度范围内通常需要30倍的器件、还需要使用不同的硅掺杂水平进行设计仿真、验证具有6 sigma 标准偏差的最小值。  

    我所能做的最好的事情就是在室温下、在你想要的任何电流负载下测量几个单位。 我可以设置一个等于 5mA 或10mA 的电阻器、看看 VoD 是什么。

    但这将是直流测量。 我假设您的信号将发生翻转/切换、因此该信号的交流分量也会发挥作用。 如果开关速度太快、由于 RC 恒定、VoD 可能不会高到足以打开电路中的 LED。 LED 也可能会产生不对称的波形(当 LED 在负载上时较小、当 LED 关闭时、负载大得多)。 如果您通过电缆进行通信、这会产生反射、因为阻抗不断变化。  

    1) 1)您是尝试通过电缆进行传输还是通过这种板载通信进行传输?

    2)您是否计划保留这些1000pF 电容器? 它们增加了一个会影响开关频率的较大交流负载(RC 恒定)

    3) 3)您计划切换该时钟信号的速度有多快?

    如果您没有与光耦合器/设计结婚,那么克莱门特的建议可能是一个更简单的解决方案。 使用一个简单的数字信号而非一个差分信号将使这一操作更加容易。 如果信号是 TTL 而不是差分信号、TI 可能有一种适合设计的隔离器件。  

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每个光耦合器使用两条线路(即使其中一条连接到恒定3.3V 的源极)仍会产生差分电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、光耦合器的这个电路功能是隔离信号、以便更好地传输 RS -422信号。 我的上述目的是了解 DS34LV87T 输出电流为5mA 时的最小电压;您能在测试后告诉我吗?

    顺便说一句、我想知道相关电压是否是反映在驱动器差分输出电压与输出电流图上的最小电压。

    它可能更多功能来指导电路设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如上所述我的目的是了解 DS34LV87T 输出电流为5mA 时的最小电压;您能在测试完成后告诉我吗?

    我已经向我的管理员提出了一个请求 我会在收到分线板进行测试时通知您。 请注意、我无法像数据表中提供的那样提供"输入"电压。 我可以为您提供几个装置在室温下的典型5mA VoD。

    此光耦合器的电路功能是隔离信号、从而更好地传输 RS -422信号。 [报价]

    TI 提供的隔离式 RS485器件可能更容易实现这一点、因为您不会断开传输线路阻抗大、而且它可以像传统的 RS485总线一样工作、而不是您当前经过修改的总线。 (例如 ISO1500/ISO1410或 ISO1412)

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,我会考虑您的建议,并将反馈给我们的团队;在海湾。 、回复如下,请您提供-20℃ / 100℃ Vo 的反馈,而不仅仅是室温:

    我可以为您提供几个装置在室温下的典型5mA VoD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,我将考虑您的建议,并将反馈给我们的团队;由 bay。 关于下面的答复、请您提供-20℃ / 100℃ Vo 的反馈、不仅仅是室温:[/报价]

    我可以尝试… 租用热流可能会增加额外的延迟(在这些热流上设置也可能很难最大限度地减少漏气)。 有些热流不支持低温、因此我们可能需要尝试找到支持...的热流 不过、温度越高、FET 的 Vth 就越高、FET 的 Ron 通常会翻番约100C。 因此、当对于这样的直流测量、最坏的情况是在较高的温度下、可能没有必要保持较低的温度。  

    即使器件支持您要寻找的 VoD、我们也只能关注部件的直流性能。 不是系统中可能发生故障的 AC 部分(正如我在8月9日的文章中所述)。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再补充一点、我收到了行政管理的16引脚 SOIC 分线板 我正在等待 DS34设备到达、我收到一封电子邮件、说明它们昨天已发货。  

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我大约一小时前才收到产品。 我已经焊接了它们、但今天无法进行测试。 我下周将离开办公室、但下周我的一位同事会代替我进行测量。 然后,他们应该回到你的身边。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 感谢您的大力支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我写这封信的目的只是简单介绍一下最新情况。 不幸的是-本周我们的团队带宽有限、因为出现了一些紧急问题、由于 Bobby 已经出了这一周、我们缺少一个人。 最初、我们以为本周我们有支持这项测试的带宽、但很可能会推迟到下周。 我很抱歉耽误了时间、我们没有忘记这个问题。  

    我要注意的是,当我们能够获得下星期的数据-它不能保证,不应该这样阅读。

    再次对再次延迟深表歉意、感谢您的耐心等待、 但我们应该能在下周完成测试、届时我们将有更多可用于实验室测试的资源。  

    此致!

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这对我来说是可以的、感谢您的大力支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常抱歉出现了延迟。 通常不需要很 长的时间即可获取该数据。 今天、我能够找到一条热流进行测试。

    参数 Unit1 单元2 单元2
    -20C 3.17V @5.13mA 3.17V @5.13mA 3.18V @5.13mA
    25C. 3.15V @5.1mA 3.15V @5.1mA 3.15V @5.09mA
    100C 3.11V @5.03mA 3.11V @5.03mA 3.11V @5.04mA

    结果是 VoD 使用大约620欧姆可接近5mA。 这些结果与我所期望的结果完全一致、因为温度越低、结果越好、温度越高、结果越差。

    但在您的情况下、温度较高时、LED/二极管会使 Vf 增大。

    -鲍比