This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:USB 器件连接问题

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB211A, TUSB216I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1403699/tusb4020bi-usb-device-connectivity-issue

器件型号:TUSB4020BI
主题中讨论的其他器件:TUSB211ATUSB216I

工具与软件:

你(们)好 专家创建。

我目前正在使用 Raspberry Pi CM4和 TI USB 器件开发硬件。

下图显示了我所用硬件的简化顶层设计。

所有 USB 集线器 IC 都配置为不运行 USB 电源开关控制。

下图显示了硬件方框图以及在 Linux 上识别的器件的照片。

我目前在此硬件配置方面遇到一些问题:

峰值

  1. 初始上电后、图中 CP2108器件(8个单元)和 TUSB4020 (黄色框)下的所有器件都会被 Linux 识别。 但是、在30分钟或随机周期后、连接会断开、并且设备会被重新识别或无法重新连接。 请确定此硬件配置中的任何潜在问题。

  2. 我使用 TUSB211A 来实现更长的通信距离、但在使用 UTP 电缆时、通信失败率超过3米。 需要哪些附加电路或器件来确保10米以上距离的通信?

    该解决方案必须在 PCB 内实现、不得使用线路中间的中继器或桥接器件。

其他查询:

为了使热插拔更加顺畅、需要何种配置?

RJ45连接器上当前 PCB 的 USB 通信终端包括电源线路上的 PESD5V0V1BA、以及 DN 和 DP 线路上的 DLM11SN900HZ2L 和 TPD2EUSB30DRTR。

请回答上述问题和查询。

感谢您花时间阅读这条长消息。

你好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [quote userid="418661" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1403699/tusb4020bi-usb-device-connectivity-issue 初次加电后、Linux 将识别图中 CP2108器件(8个单元)和 TUSB4020 (黄色框)下的所有器件。 但是、在30分钟或随机周期后、连接会断开、并且设备会被重新识别或无法重新连接。 请识别此硬件配置中的任何潜在问题[/QUOT]

    用于此问题的电缆长度是多少米?

    什么连接丢失、黄色框?

    [报价 userid="418661" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1403699/tusb4020bi-usb-device-connectivity-issue "]我使用 TUSB211A 实现更长的通信距离、但使用 UTP 电缆时、通信失败超过3米。 为了确保通信距离超过10米、还需要哪些附加电路或器件?[/QUOT]

    TUSB216I 可以使用5m 电缆、对于10m 的距离、您可能需要两个 USB2转接驱动器。

    一个 USB 集线器系统 可以     支持127台设备、但不确定 CM4能支持多少台设备、您是否可以 移除一个 TUSb4041并重新测试?

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问:用于此问题的电缆长度是多少米?

    答: 我们使用长度为1m、1.5m 和3m 的 UTP 电缆。

       在此期间、TUSB4020 (Y-box)和 CP2108 (Y-box)的连接被随机断开。

       但是、使用1m 和2m 的 USB 电缆时、两天内没有断开连接。

    问:什么连接丢失,黄色盒?

    答:大多数断开连接发生在 CP2108 (Y-box)上,而 TUSB4020 (Y-box)发生断开连接的可能性较低。

    TUSB216I 可以使用5m 电缆、对于10m 的距离、您可能需要两个 USB2转接驱动器。

    问: 如果我们要使用两个 USB 2.0转接驱动器、应该如何在电路中实现它们?

       您能否提供任何相关的应用手册或基准电路?

    您能否 删除一个 TUSb4041并重新进行测试?

    我可以移除一个 TUSB4041并运行测试。

    但是、由于我仅使用每个 TUSB4041 4个通道中的2个、因此移除两个 TUSB4041中的一个最终只能测试2个通道。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jihong:

      问题似乎 与电缆有关、让我用10米电缆找到报告。

    [报价用户 id="418661" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1403699/tusb4020bi-usb-device-connectivity-issue/5377486 #5377486"]

    您能否 删除一个 TUSb4041并重新进行测试?

    我可以移除一个 TUSB4041并运行测试。

    [报价]

      此测试仅用于检查问题是否由带宽引起。

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何更新?

    好的

    Brian