This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN55LVDS31:SN55LVDS31/SNJ55LVDS31W 芯片标识(+TL1431)

Guru**** 2580925 points
Other Parts Discussed in Thread: SN55LVDS31, TL1431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1405356/sn55lvds31-sn55lvds31-snj55lvds31w-die-marking-tl1431

器件型号:SN55LVDS31
主题中讨论的其他器件: TL1431

工具与软件:

您好!

我想知道 SN55LVDS31 DC 1110 (对于该器件、有 SEE 测试报告)是否具有与 DC 1927年的 SNJ55LVDS31W 相同的掩码版本/芯片标识。

换言之、掩码是否在它们之间更改、还是相同的版本?

参考 TL1431MJGB 也有同样的问题:是 DC 1933的版本 B 中的掩膜吗?

提前感谢、

-卢卡斯 PERBET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lucas:

    让我来看看这个问题、我们马上回来回答您。

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lucas:

    我确认,没有区别。 至于 TL1431、您需要在特定于该器件的论坛上进行联系。

    谢谢您、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    非常感谢您的回答

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Lucas:

    欢迎您! 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、Amy