This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211A-Q1:请查看原理图

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB211A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1410727/tusb211a-q1-please-review-schematic

器件型号:TUSB211A-Q1

工具与软件:

请查看原理图、谢谢

紧急! 、是否需要添加扼流圈?  

和 TUSB211A-Q1 USB2.0 Re 驱动器来在两个 IC 之间传输 USB 信号 ?

我们需要通过 USB2.0信号联系两个 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeremy、您好!

    我的原理图审阅如下: e2e.ti.com/.../TUSB211AQ1_5F00_Schem_5F00_Review.pdf。

    Unknown 说:
    它很紧急! 、是否需要添加扼流圈?  [报价]

    我们通常建议不将共模扼流圈包含在 USB2信号中、因为除非信号中存在大量噪声、否则这些扼流圈会导致信号质量下降。

    [报价 userid="622289" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1410727/tusb211a-q1-please-review-schematic "]

    和 TUSB211A-Q1 USB2.0 Re 驱动器来在两个 IC 之间传输 USB 信号 ?

    我们需要通过 USB2.0信号联系两个 IC。

    [报价]

    这些 IC 之间的距离是多少? 提供一个包含电缆/布线长度的方框图以供参考会很有用。 我们建议将 TUSB211A-Q1的长度设置在1-5米之间、从最低设置开始并根据需要进行构建。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,瑞安,我认为5米是足够的,你可以分享电话号码? 并删除扼流圈,请再次审查,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeremy、您好!

    移除扼流圈很好、D1P/M 和 D2P/M 引脚的网名称不同。 如果这是有意为之、请确保布线连接在器件下方并通过这些引脚正确、否则转接驱动器将无法工作、并且 USB2布线将断开。

    很遗憾、我无法提供我的电话号码。 如果可能、让我们通过 E2E 保持所有形式的通信、以便我们的团队可以更好地跟踪此 E2E。

    谢谢!

    Ryan