This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP141:输入引脚二极管测试查询

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1409964/sn65dp141-input-pin-diode-test-inquiry

器件型号:SN65DP141

工具与软件:

输入引脚二极管测试期间的正向电压是多少? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供一些测试方面的见解?

    也在寻找二极管的正向偏置?

    我不熟悉这个测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 Vishesh Pitadhya

    下图是数据表的一部分。

    连接到内部 IN+和 IN-的内部二极管的正向偏置电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kim、

    信号路径中的二极管为 ESD 二极管。

    ESD 二极管不会影响信号完整性或信号路径。 它们用于在发生 ESD 事件时保护内部硅片、在此事件中、可能会向器件放电大量电压。  

    我无法泄露二极管的内部规格、但我可以帮助说明您对器件有何疑问?

    与 ESD 二极管相关的问题是什么?