This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7340:规格检查

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1410601/tusb7340-spec-check

器件型号:TUSB7340

工具与软件:

你(们)好  

您可以帮助推荐 PCIE 到 USB3.2 gen1/2 (5G/10G)解决方案谢谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

      TUSB7340是 PCIe Gen2到 USB 3.0 Gen1 (5Gbps)设备,我们 没有其他 USB 主机设备。

    好的

    Brian