This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:需要 DP83822IRHBR IC Rx 眼罩

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1403483/dp83822i-require-dp83822irhbr-ic-rx-eye-mask

器件型号:DP83822I

工具与软件:

你(们)好  

我们使用 带 RMII 接口的 DP83822IRHBR 以太网 IC、我需要数据 Rx 眼图掩码来进行信号完整性分析。

请帮助我创建/获取以太网 RMII 接口的眼图模板。

此致、

Rajesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:

    是指 MDI 侧信号(TD/RD)或 MAC 信号的眼罩?

    我们尚未看到对 MAC 接口执行了眼罩测试、因为它是数字接口。

    您是否指的是需要此功能的特定测试标准?

    谢谢!

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan、您好!

    我是指 MAC-PHY 信号的眼图模板、这些信号在 RMII 接口中是 CLK、RX01、TX01、标准为100BASE-TX。

    此致、

    Rajesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Evan 今天太棒了,明天还会再来的。  

    此致、

    Gerome.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:

    我们没有用于此目的的眼罩。 对于100Base-TX RMII 信令、数据表中详细介绍了时序和电压电平要求。

    如果对于这些要求有任何澄清问题、敬请告知。

    谢谢!

    Evan